新做了一个板子 用的dm6446azwt来开发,用了四个TPS54231,分别输出1.2 1.8 3.3 5.0V,然后5V只给USB供电,默认通电tps54231接USB的5V没有设备插入(U盘等存储介质),所以应该工作在ECO-MODE,然后我在USB上插上U盘,就会有提示如下:
davinci_interrupt 360: VBUS error workaround (delay coming)
然后就没反应了,以前也做过一个类似的,不过当时tps54231的5V输出还接了一个ASM1117-3.3的,那个USB就正常,这几天测试,发下如下问题:
5v空载,或者负载很小的时候,usb就会出现这样的问题,如果负载有一定的值(这个界限值我没有测量到),USB就可以正常操作了,
于是我在想,是不是tps54231的输出功率调大了,导致U盘过流保护之类的,或者其他原因,忘解答,
如果插上1T的移动硬盘,不管用什么5V电源都会提示:
davinci_interrupt 360: VBUS error workaround (delay coming)
不知道这个问题是跟tps54231有关系,还是因为什么,因为我们没有测试过其他方案的5V电路
问题补充:用稳压源单独供电5V,在系统启动起来后,插入U盘,提示如davinci_interrupt 360: VBUS error workaround (delay coming)
但是插着U盘上电就没什么问题,很是疑惑!
MR MENG QQ 88260464