打算用TMS320C5416 DSP 入门套件 (DSK)www.ti.com.cn/.../tmdsdsk5416 学习、开发。
1.在烧写程序、调试中访问DSP内部寄存器和存储器时,是否需要额外的硬件仿真器?
2.我看网页说明上有“嵌入式 JTAG 支持”,是不是指硬件仿真器?如果自带硬件仿真器的话,相当于哪种,XDS100?还是XDS200?
3.网页说明上此套件包含ccs v2.1,能否使用更高版本的ccs?
4.如果需要配置高速硬件仿真器 XDS560,此开发板是否有相应接口?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
打算用TMS320C5416 DSP 入门套件 (DSK)www.ti.com.cn/.../tmdsdsk5416 学习、开发。
1.在烧写程序、调试中访问DSP内部寄存器和存储器时,是否需要额外的硬件仿真器?
2.我看网页说明上有“嵌入式 JTAG 支持”,是不是指硬件仿真器?如果自带硬件仿真器的话,相当于哪种,XDS100?还是XDS200?
3.网页说明上此套件包含ccs v2.1,能否使用更高版本的ccs?
4.如果需要配置高速硬件仿真器 XDS560,此开发板是否有相应接口?
你好,
为什么还要用这么老的芯片? 建议你使用新的c55x系列, 如c5535, c5515等.
1. DSK5416有embedded JTAG, 不需要额外的仿真器, 通过USB线连电脑就可以了.
2. DSK5416太老了, XDS100, XDS200是在DSK5416之后才有的, 所以DSK5416上的embedded JTAG不属于这两种.
3. 自带的ccsv2.1是DSK版本的, 当然你也可以用更高版本的CCS, 现在最新的是CCS v5
4. 有JTAG口接外部仿真器XDS510, XDS560.
更多资料可以参考下面的SDI网站.
http://c5000.spectrumdigital.com/dsk5416/