This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320C66X常见问题汇总 (持续更新中)

  • 请教各位高手。我现在在使用C6678的开发板,仿真器用XDS1000v1,但是在Tagert Configur文件中,仿真器选择XDS1000v1后,在器件选择栏中没有C6678。每次RUN时,都提示This selection project can not be launch,这个问题该怎么解决,望高位高手指导。

  • 麻烦您重新在C6000发一个贴子吧,我怕工程师看不到。。。谢谢!

  • 你好,可以选6608试试看

  • 我安装了ccs5.0 和bios-mscdk,但是xds100仿真器不知道怎么用,不知道xxcml连接文件应该怎么选择,现在就是连接不上板子,望各位高手指点,给我说说使用ccs5.0开发6678l的详细步骤,谢谢了

  • 那个连接文件xxcml我不知道应该怎么选,望指导。

  • 您好,

    1. view->target configurations打开窗口,右击选中new target configurations;

    2. 双击相应的*.ccxml,按如下进行选中相应的device

    3. 右击上图右边的target configuration,对每个核进行gel文件的配置,gel文件位于C:\Program Files\Texas Instruments\ccsv5\ccs_base_5.0.3.00023\emulation\boards\evmc6678l\gel

     

     4. 配置完上述2,3后保存,然后选中该ccxml进行debug。

    请测试

  • 您好:
    1, 我按照您说的步骤去生成xxcml文件了,但是我选择xds100仿真器后下面的Device没有6678l,是否我什么文件没装,我用的是光盘里给的CCSv5.0.3版本,是不是和你的版本不一样。

    2,光盘资料的factory_images文件夹里的program_evm_userguide.pdf文件说需要设置两个环境变量和运行program.js文件,如下图,这个是不是和设置仿真器有关。两个环境变量我设置好了,但是我在DOS下按照program_evm_userguide.pdf上的步骤运行program.js,DOS提示出错,运行不了.js文件,这个会不会影响我不能选择6678,如果影响,.js文件应该怎么运行。

     


    3,另外,BIOSMulticoreSDK-2.0_UserGuide.pdf上提到,需要Building CSL Library和Building Device Drivers,如下图,请问下这个需不需要。如果需要,能不能给下具体步骤,按照pdf上的说明,需要CGXML,XDC tolls等软件输入相应的命令,这些软件是和ccsv5.0.3一起安装的,但是我找不到.exe文件来输入命令,我在TI官网上去下载了CGXML和XDC TOOLS,重新安装了一遍,但是还是找不到相应的.exe文件来输入命令。望指导
    谢谢

     

  • 这个问题是因为你的安装文件存储在了中文路径下!我解决过这个问题