我们现在用DM6467的PCI 下面挂了一颗DM6437 ,同时开启VPIF采集1080P 80M时钟 左右的视频数据进来,我们在测试过程中发现有时候DM6437的下载会失败,最后定位到是PCI读写错误,这个时候发现已经不能访问DM6437的PCI空间,通过硬件管脚复位可以恢复,这个现象出现的频率比较高,有1/10左右。如果我们关闭掉视频采集,一直下载DM6437,不会出现失败的情况。请问DM6467的PCI 和VPIF是否有可能存在总线上的冲突,导致PCI访问失败。我们修改过总线的优先级,没有效果。