ipnc rdk版本为3.5
从nand中ubifs启动,进入系统网络不通,必须在相机里ping一下主机ip,然后网络就通畅了,这次ping也是直接成功;从主机ping相机无效,不能通。
uboot args如下两种都试过,不知道是不是参数设置有问题
setenv bootargs 'console=ttyO0,115200n8 rootwait=1 rw ubi.mtd=4,2048 rootfstype=ubifs root=ubi0:rootfs init=/init mem=80M vram=4M notifyk.vpssm3_sva=0xBFD00000 ip=192.168.1.168 eth=00.0C.0C.02.39.6F cmemk.phys_start=0x85000000 cmemk.phys_end=0x89000000 cmemk.allowOverlap=1 earlyprintk'
setenv bootargs 'console=ttyO0,115200n8 rootwait=1 rw ubi.mtd=4,2048 rootfstype=ubifs root=ubi0:rootfs init=/init mem=80M vram=4M notifyk.vpssm3_sva=0xBFD00000 ip=192.168.1.168:192.168.1.37:192.168.1.1:255.255.255.0:::off eth=00.0C.0C.02.39.6F cmemk.phys_start=0x85000000 cmemk.phys_end=0x89000000 cmemk.allowOverlap=1 earlyprintk'
uboot、内核用光盘自带的和自己编译的都试过,都是这问题
然后nfs启动不成功,应该也是上述问题导致的,不知道是不是内核的网络驱动有问题,大家指教一下,谢谢