我用的是dm365,kernel是2.6.18版本,我想知道这个kernel是否支持USB HOST。需要在kernel里选择什么特殊选项吗? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我用的是dm365,kernel是2.6.18版本,我想知道这个kernel是否支持USB HOST。需要在kernel里选择什么特殊选项吗? 谢谢。
好的,谢谢,但是我在硬件上已经把Vbus供电了(强制拉高),也就是说硬件上改成了usb host 模式,kernel里也选了support usb host,但是还是不行,设备插上去没反应。我想kernel里是不是有什么选项我没有选,希望您能给一些建议。谢谢!
1. 测试的是什么设备?我们用U盘和USB转SATA的移动硬盘测试过,是可以的。
就是用U盘,插上U盘一点反应没有,感觉就是没识别到。不知道kernel还需要怎么设置?谢谢
但是至少知道davinci dm365 2.6.18版本的kernel可以用usb host。
对了,如果可以,能否发一份你们的dm365 2.6.18版本的kernel(uImage) 让我测试一下,这样我能知道是我的硬件问题还是kernel问题。
非常感谢!