各位版主,专家,各位朋友,请教大家一个问题。
我今天把ffmpeg移植到我的DM365板子上,然后后台运行
ffmpeg -i udp://:1234 -vcodec copy -f m4v udp://:4321。
我电脑把一个TS流文件发送至板子的1234端口,ffmpeg解复用后将264的ES流发送至板子的4321端口。我另一个进程(改写了decode demo)会从此端口收ES文件然后扔给硬件模块解码显示。
现在的问题是图像是有了,但有花屏,几秒钟就会有一个拖影花屏。
如果是我PC机直接发送一个264的ES流给板子,这正常,没有花屏。
请教各位帮我分析下,这可能的原因是啥,可能是哪个环节。
谢谢!