EDMA EDMA
Channel Event Name Event Description
32 GPINT0 GPIO Interrupt 0 Event
33 GPINT1 GPIO Interrupt 1 Event
34 GPINT2 GPIO Interrupt 2 Event
35 GPINT3 GPIO Interrupt 3 Event
上面的第32通道,和gpio interrupt0 event关联。是不是可以这么理解: 在edma的中断服务程序中, 事件和通道只是为了起判断作用,因为通常64个EDMA的通道,就只有一个中断入口;而 “Event Description”只是起描述的作用,并不能强行绑定emda通道号的作用。可以这么理解吗? 进一步说,如果针对mcbsp某端口进行edma操作,是不是64个通道中的任何一个通道都可以应用呢?