关于DM8168,主要有下列要确认
一、DM8168的功能
1、支持几路摄像头
2、文件系统是否做好?支持几个硬盘?
3、PC端直接IE流览、客户端软件流览
4、是否支持DDNS
5、视屏输出:HDMI能否支持1920x1080
VGA最大能支持多大的分辨率
6、USB接口是否已支持硬盘、鼠标、键盘
7、是否支持无限网卡。
8、是否支持3G
9、几路报警输入输出
二、提供DM8168的SDK
1、提供的SDK实现了上述哪些功能
2、是否全部是源代码,完全可修改?还是有部分是以库文件提供,只能部分修改。
三、开发环境
1、需要哪些开发软件平台
2、哪些硬件工具(如仿真器)
3、如何取得这些工具。
四、技术支持
主要是TI的开发环境、工具的安装、使用