This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

SK-TDA4VM: 如下问题请支持下,谢谢

Part Number: SK-TDA4VM

HI ,

附件参考设计PROC112E2(001)_SCH.pdf,,SWB1A 、SWB2A  、SWB3A三路输出合成一路输出VDD_CPU_AVS,

(1)page44,要求FB_B1和FB_B2使用类差分走线方式,请问为什么要这么走线,有什么考量呀?

(2)page44,FB_B2直接连接到DGND,为什么要这么连接?

(3)page44,U17芯片FB_B3连接到VSYS_IO_3V3上,后者是U27的输出电压,我理解是为了对VSYS_IO_3V3进行电压监控是吧?请问详细监控原理是怎么样的?如何打开该监控功能?有相关介绍文档吗?

(4)page45,VSYS_IO_3V3连接到U8芯片的FB_B4,也是用于电压监控VSYS_IO_3V3,这样重复对VSYS_IO_3V3进行电压监控是否冗余了呢?是否有什么特殊考量?

(5)PMIC芯片TPS65941对输入电压和输出电压进行监控,当输出电压/输入电压超过threshold值后,PMIC会做哪些响应或者后续操作?

谢谢!

5102.PROC112E2(001)_SCH.pdf

  • 烦请TI的专家工程师尽快支持回复下,谢谢!

  • 您好我们已收到您的问题并升级到英文论坛寻求帮助,链接如下,如有答复将尽快回复您。谢谢!

    e2e.ti.com/.../sk-tda4vm-few-questions-regarding-reference-design

  • 您好,

    您可以参阅power solution user guide: https://www.ti.com/lit/pdf/slvuc99,应该可以解答一部分您的问题。

    1)在双相或三相操作时,这就是 PMIC 器件的设计方式(差分感应) 

    2)同样地,双相/三相 PMIC 设置为在 VDD 和 GND 之间进行差分感测。

    3)B3可选择性地用于感测其他电压。 对于此设计,其设置可感应 IO 3V3电源。 (optional)  

    4)不会冗余。

  • (4)page45,VSYS_IO_3V3连接到U8芯片的FB_B4,也是用于电压监控VSYS_IO_3V3,这样重复对VSYS_IO_3V3进行电压监控是否冗余了呢?是否有什么特殊考量?

    我们不熟悉您使用的naming convention,工程师尽量在已引用的 PMIC 文档上下文中给您做出相应答复:https://www.ti.com/lit/pdf/slvuc99 

    次级 PMIC 有两个不属于上电序列的电压反馈监控器。在section7.4中描述了处理器如何在运行时配置这些反馈引脚。默认情况下不使用这些监视器。与主 PMIC 上的反馈引脚 FB_B3不同,后者是默认电源序列的一部分。如果不需要此反馈(以其他方式满足功能安全要求),那么只需将 FB_B3连接到 VCCA 即可。FB_B3不能保持未使用状态,因为在上电序列期间,PMIC 预计会存在3.3V 电压,并且会将没有该电压视为故障。

    (5)PMIC芯片TPS65941对输入电压和输出电压进行监控,当输出电压/输入电压超过threshold值后,PMIC会做哪些响应或者后续操作?

    这取决于故障发生在哪个输出稳压器上。此 PDN 中有两个电源轨组:MCU 和 SOC (MAIN)。如果 MCU 电源轨组中存在故障,那么会导致 MCU_POWER_ERR 并触发所有 PMIC 稳压器的关断和自动恢复尝试。请参阅section 6.2 PFSM Triggers 和 Figure 6.1。如果故障发生在 SOC 域电源轨上、则 PMIC 将转换到 PWR SOC 错误状态,该状态仅保留在与 MCU 安全岛关联的稳压器上。从这里起safety island可以尝试清除中断并执行 SOC (MAIN)电源轨的上电。 Group 定义见表5-7。

    如果 MCU 电源错误,那么 PMIC 仅在故障仍然存在时重新尝试电源序列15次。15次后需要对系统进行下电上电。SOC 电源错误的重试次数由处理器决定。

    详细答复您可以参考英文论坛工程师给到的解答:

    e2e.ti.com/.../4164288