This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

做音频算法处理(会议音频3A,主动降噪,输出EQ处理),请帮忙推荐几款性能比较高的DSP。

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6674, DRA787, TMS320C6678, DRA785, TMS320C6748

做音频算法处理(会议音频3A,主动降噪,输出EQ处理),请帮忙推荐几款性能比较高的DSP。

多谢。

我找了几个型号,仅能看到算力数据,看不出是不是适合音频处理,特别是有多可还没有音频接口(比如DRA785,DRA787,TMS320C6670,TMS320C6674,TMS320C6678等)

  • 看您具体做什么应用, DRA系列主要用在汽车娱乐信息方面。如果只是普通的音频算法处理,不需要多核,也不需要很高的主频的话,可以考虑用TMS320C6748。

  • 感谢你的回复,

    我们有很多路音频需要处理:

      输入mic有12个,采样率48KHz
      输出有26路,其中最低8个采样率192KHz,其他采样率48KHz

      需要做的处理:会议音频3A(降噪、回声消除、AGC),一个约2立方米的空间的主动降噪,以及输出的处理

    需要非常强大的音频处理能力,所以,希望选择性能比较强劲的DSP。请帮忙看一下有什么推荐?

  • DRA系列可能更适合一下,具体您可以评估一下所有算法大概需要多少MHz的CPU,需要哪些外设接口,这样选择更有针对性一些。