Part Number: TDA4VM-Q1
TDA4正常启动后,包括TDA4的供电复位,UBOOT,kernal都正常起来了之后,TDA4的所有pin都可以按照软件编辑的顺序进行拉高拉低吧,不会存在不同域的GPIO或者功能pin一起启动吧
就是我希望TDA4正常启动后,可以先拉高或者MCU域的GPIO或者MAIN域的GPIO,控制板子上其他电源芯片上电,但是这个顺序无论是在MCU域的GPIO还是MAIN域的GPIO都是按照我想要的时序拉高拉低
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TDA4VM-Q1
TDA4正常启动后,包括TDA4的供电复位,UBOOT,kernal都正常起来了之后,TDA4的所有pin都可以按照软件编辑的顺序进行拉高拉低吧,不会存在不同域的GPIO或者功能pin一起启动吧
就是我希望TDA4正常启动后,可以先拉高或者MCU域的GPIO或者MAIN域的GPIO,控制板子上其他电源芯片上电,但是这个顺序无论是在MCU域的GPIO还是MAIN域的GPIO都是按照我想要的时序拉高拉低
您好我们已收到您的问题并升级到英文论坛寻求帮助,链接如下,您也可以多多关注英文论坛的答复。谢谢!
您好,
我的问题是,因为板子上,除了TDA4最小系统还有其他通信,例如CAN和以太网模块,然后每个模块会有对应的供电 复位 GPIO和通信,然后供电芯片的使能需要TDA4控制,然后如果同一个模块的供电使能 复位和GPIO 通信不在同一个域,但是对于模块而言是需要满足一定时序关系的,所以以上提到的这些供电使能 复位 GPIO和通信能否保证就算不在同一个域,也可以按照软件要求拉高拉低,例如需要先拉高MAIN域的供电使能和复位,拉高之后经过一个规定时间,再拉高通信,这种对TDA4的要求,在不同域之间是否可以满足
我们跟进给工程师了哈,您可以多多关注英文论坛是否有相应的答复。
Hi Dear,
我们会在英文论坛来跟进您的问题,如这周三仍无进展,我们会发邮件催促下相关的工程师。给您带来的不便敬请谅解!
您好,
我们看到您这边在英文论坛上也有跟进,我们会发邮件催促下工程师,这个帖子我们会先关闭,谢谢!