只有2个CSI接口 知否可以连接4个摄像头的mipi信号?
data lane够用 clock不够 可否 CSI0的clock连接摄像头#1 #2, CSI1的clock 连接摄像头#3#4
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
只有2个CSI接口 知否可以连接4个摄像头的mipi信号?
data lane够用 clock不够 可否 CSI0的clock连接摄像头#1 #2, CSI1的clock 连接摄像头#3#4
您好,我们已收到您的问题并升级到英文论坛寻求帮助,链接如下:
您好,
CSI AS 协议确实支持多路复用输入,所以您使用的是某些 CSI 集线器例如 ub960,假设总 CSI BW 在支持的限制范围内,那么可以在单个 CSI 端口上捕获所有4个通道。
因为带宽现在还没有确定好SERDES 暂定使用UB962或者9702,TDA这边内部的CSI 协议是1:4MUX 还是1:2MUX? 复用输入是不是4路数据不能同时传输 需要一个一个按顺序来? 如果1:4 如下图 直接连一个4 lane csi2 感觉就可以了, 请确认 , 如果是1:2mux 是不是应该换成ub964?

您好,
多路复用是使用虚拟通道 ID 完成的,每个通道都使用唯一的虚拟通道 ID 进行标识。 CSIRX 最多支持16个虚拟通道。