Part Number: AM3358
在build工程中会出现Fatal error #1965: cannot open source file "../Core/clock.c"的情况,

我现在配置中clock.c文件都不在Core的文件夹下(原来是在的,但是后面都给移到其他地方了)

点击这个错误还无法定位到错误点在哪里,而且我用全局搜索过,工程中没有一个文件中写的Core/clock这句话
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您是需要什么样的工程,可以直接在TI提供的例程上修改,请问有下载SDK或者是老一点的starterware。
https://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/am_bu/starterware/latest/index_FDS.html
https://www.ti.com.cn/tool/cn/PROCESSOR-SDK-AM335X
starterware现在支持有限。
我现在主要下载就就一个CCS11.0和AM335X_StarterWare_02_00_01_01,还能有那些资源您给我提供一下吧 例如裸机工程的建立(我用AM335X_StarterWare_02_00_01_01例程内的工程进行修改编译会一直报错)
然后我还想问您一个问题,就是我现在使用uart串口功能,在引脚复用的地方卡住了 ,对conf_uart1_rxd和conf_uart1_txd两个寄存器的修改好像一直不能修改成功(不管怎么修改,都是默认值0x0037).
请到您发布的新帖中讨论。