Hi,您好
在TDA4的errata文件中看到一个eMMC的问题,里面提到如果使用了eMMC,会有问题,然后解决方法里面提到要想解决问题,需要增加一个LDO电源,并且PMIC的方案会变更,应该是会用到TPS659411FXRWERQ1这颗料,和之前的TPS659411有区别,有两个问题请教一下,一个是关于这个新方案的参考设计介绍是否可以提供,现在官网上只找到了0C那个版本,应该不是解决eMMC问题这个版本,第二个问题是,如果使用到了新料号TPS659411FXRWERQ1这颗料,直接可以买到么

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi,您好
在TDA4的errata文件中看到一个eMMC的问题,里面提到如果使用了eMMC,会有问题,然后解决方法里面提到要想解决问题,需要增加一个LDO电源,并且PMIC的方案会变更,应该是会用到TPS659411FXRWERQ1这颗料,和之前的TPS659411有区别,有两个问题请教一下,一个是关于这个新方案的参考设计介绍是否可以提供,现在官网上只找到了0C那个版本,应该不是解决eMMC问题这个版本,第二个问题是,如果使用到了新料号TPS659411FXRWERQ1这颗料,直接可以买到么

一个是关于这个新方案的参考设计介绍是否可以提供,现在官网上只找到了0C那个版本,应该不是解决eMMC问题这个版本
如果官网找不到就是没有提供。
第二个问题是,如果使用到了新料号TPS659411FXRWERQ1这颗料,直接可以买到么
请登录官网查看库存,有库存就可以买。
所以解决eMMC问题这个版本的电源设计是不给提供的么,那errata上为什么还要说这个问题,也不给解决方案的设计
一般有提供设计的话都会放到官网上,您也可以到英文论坛再次咨询看看,是否有相关设计提供。