板卡为6678DSP,使用CCS10.3 以及新的ti-processor-sdk-rtos-c667x-evm-06.03.00.106-Windows-x86-Install 多核开发套件 软件配置。
调试网口时总出现 network removed ,IP加不进去。
比如:NDK线程刚添加ip network add:192.168.1.55
但是立刻就 network removed:192.168.1.55 。
要么就不出现 network add:192.168.1.55 ,
总之就是NDK初始化过程中,IP加不进去。