Part Number: AM3352
Hi Expert
- 因我司板子料況問題, 板子會延用NAND Flash – 請問AM3352是否可支援選用TC58BVG1S3HBAI4 (Toshiba)
- AM335x datasheet裡沒看見Strapping, 只看到POWER SEQUENCE, 請問AM3352是否有或需要Boot Up Strapping Pins ? (模式選擇Strapping控制方式)
- 因我司板子料況問題, 板子會延用DDR2 – AM3352是否可支援選用M14D1G1664A-2.5BG2S/D (ESMT)
- 我司板子USB function需要有1組Device, 1~2組的HOST, 想請問AM3352的USB function裡有沒有支援Device這個功能? (Datasheet 只看到HOST)
- 我司板子用的RJ45 function為10/100Mbps, datasheet在10/100 PHY 這邊沒看見differential pin (p/n), 只看到介面MII, RMII, RGMII, 另外reference design裡有另加一顆PHY IC
想請問AM3352是否支援10/100 Mbps? (因板子空間問題可能不太會再加PHY IC)
謝謝
Daniel