Part Number: TDA4VM-Q1
Hi,您好
关于TDA4采用OSPI作为BOOT启动的时候,如下截图boot电阻的含义是什么呀,其中speed应该是只能33M,对吧?然后Csel指的应该是使用的是片选信号0还是1,对吧?然后Iclk指的是什么意思呀,指的是OSPI flash的时钟采用的TDA4给的时钟还是flash自己外挂时钟的意思么,如果是TDA4提供的CLK,是不是value就选1了?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TDA4VM-Q1
Hi,您好
关于TDA4采用OSPI作为BOOT启动的时候,如下截图boot电阻的含义是什么呀,其中speed应该是只能33M,对吧?然后Csel指的应该是使用的是片选信号0还是1,对吧?然后Iclk指的是什么意思呀,指的是OSPI flash的时钟采用的TDA4给的时钟还是flash自己外挂时钟的意思么,如果是TDA4提供的CLK,是不是value就选1了?

链接如下,今天还是国外的假期,工程师会在工作时间内答复您哈:
您好,
请问板子上有什么问题? 在启动时是否遇到问题? 使用哪个SDK? 麻烦分享下您使用的Linux或RTOS。 详细信息您可以关注英文论坛的答复。
不好意思,回复晚了,没有问题,就是想知道这几位的含义和理解的是否正确
您好,
抱歉这么晚才给您答复。英文论坛工程师给的答复如下,您可以参考下:
ROM 仅支持 ICLK=1 (内部回送模式)。
是的, CS 指的是片选(CS0或 CS1)。