Part Number: TMS320C6748
实现一个定时向服务器发送指定数据的功能,如下代码:
void Task_SerTcpproTimeTx(void)
{
int tc;
while(1)
{
Task_sleep(5000);
if( 1 == s_SerTcpproCfg.conSucFlag)
{
SerTcppro_buildFrame( TCPFRAME_DN_LSP,TCPFRAME_DET_CMD,TCPFRAME_FC_HEARTUP,SN,12,0);
tc = send(tcpSocket1, s_TcpTxFrame.txData, s_TcpTxFrame.txDataLength, 0);
System_printf("tc %d.\n",tc);
}
}
}
void NetOpenHook()
{
hTask_BuildRev = TaskCreate(Task_SerTcpproBuildRecv, "Task_SerTcpproBuildRecv", OS_TASKPRINORM, OS_TASKSTKNORM, 0, 0, 0);
hTask_TimeTx = TaskCreate(Task_SerTcpproTimeTx, "Task_SerTcpproTimeTx", OS_TASKPRINORM, OS_TASKSTKNORM, 0, 0, 0);
}
运行的情况,发现连接上服务器后,没有接收到定时发送的数据,请问下,问题在哪里,如何设置,谢谢。
注:tcpSocket1仅申请一个