DSP型号:TMS320C6748
FPGA通过HPI口将DSP的AIS程序加载到DSP芯片
按照《Using the TMS320C6748/C6746/C6742 Bootloader》文档描述,下载第一步是DSP准备好会将HPIC的HINT位置1。
问题描述:
1、通过FPGA读写HPIC寄存器值不正确
查看DSP的HPIC寄存器基地址为0x01E10000,偏移地址为0x30
上电后通过CCS的memory view查看0x01E10030,显示值为0x44。
从FPGA读取HPIC控制寄存器的值为0x4C。
FPGA写奇数 DSP内存为0x103 FPGA读数为0x10b
FPGA写偶数 DSP内存为0x2 FPGA读数为0xa
另外FPGA写入数据,DSP内存0x1e10094会一起改变,写与FPGA写入值一致。
请问DSP上电后HINT是否应该为1,FPGA读取HINT位是否也应该是1?
2、FPGA读写的数值不对可能是什么原因造成?
3、在WINDOWS系统下,DSP的.out文件转换为AIS二进制bin文件后,利用UltraEdit 8比特模式查看,发现Magic Word为“54 49 50 41”,而《Using the TMS320C6748/C6746/C6742 Bootloader》中Magic Word应该是“0x41504954”。
请问是否AIS文件加载到DSP中都需要进行大小端转换?