This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TDA4VM-Q1: 开启MMA功能过流问题

Part Number: TDA4VM-Q1

       我们在调试TDA4X过程中发现,使用MMAFFT的时候CPU 电压轨的电流出现突变。

峰值电流最大4A左右,3BUCK加起来,峰值电流达到12A,严重超出PMIC 3Phase buck的电流总和。偶发CPU宕机,PMIC buck没有任何电压输出现象。

请问:

  1. TI  有没有针对MMA的功耗测试数据,数据结果是怎么样
  2. 我们现在使用的情况有什么解决措施
  3. CPU  core两路电压是给哪些模块供电?
  4. MMA的使用主要会引起CPU电压轨的电流增加还是 两路都会影响?