Part Number: TMS320C6678
1.自制板搭载两片DSP,当load进程序后发现DSP1的hyperlink的相关寄存器值不为0。
DSP0上电后寄存器状态初值

DSP1上电后寄存器状态初值

按道理冷启动,上电后寄存器的值应清零,请问出现这样的情况是什么原因呢?电路的问题?还是fpga给DSP复位程序的问题?还是?
load进的程序并不含任何hyperlink相关的程序。
当我点system reset后,DSP1的hyperlink寄存器值变成了0,随后断电重新上电load程序,再次查看寄存器值发现仍然还是不为0。
2.查看DSP0的其他寄存器时,会报出这样的错误。

对于这种其中一片DSP无法查看寄存器值的问题,可能是什么原因?