Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS
DEBUG模式下,在网络连接成功后,动态生成一个LED闪烁的任务,报错提示如下:
xdc.runtime.Core: line 87: assertion failure: A_initializedParams: uninitialized Params struct
xdc.runtime.Error.raise: terminating execution
LED任务如下:
taskParams.priority = 7;
taskParams.stackSize = 1024;
taskLedHandle = Task_create(AppTask_LED &taskParams, &eb);
void AppTask_LED(UArg a0, UArg a1)
{
unsigned int cnt;
while(1)
{
Task_sleep(1000);
if(GPIOPinRead(SOC_GPIO_0_REGS , LED2 ) == GPIO_PIN_HIGH )
{
GPIOPinWrite(SOC_GPIO_0_REGS , LED2 , GPIO_PIN_LOW);
}
else
{
GPIOPinWrite(SOC_GPIO_0_REGS , LED2 , GPIO_PIN_HIGH);
}
}
}
关闭LED任务后,重新编译可以成功运行。
请问下,大概什么原因导致的,谢谢。