This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TDA4VM: MCU2-0的代码里面加入DIO驱动驱动EVM板上的LED8 LED9两个用户灯,驱动CAN往外发送can报文

Part Number: TDA4VM

目前我在使用ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_04_00_06原始代码,我想在MCU2-0的代码里面加入DIO驱动驱动EVM板上的LED8 LED9两个用户灯,驱动CAN往外发送can报文;

但是看了几天还是无法准确的知道如何把这些驱动加入到工程来编译,是需要把MCUSW的东西拷贝过来吗还是直接调用MCAL的驱动代码;另外MCAL的代码一定要使用EB工具配置吗,官方有没有非EB工具的驱动呢

  • 您好我们已收到您的问题并升级到英文论坛寻求帮助,链接如下,如有答复将尽快回复您。谢谢!

    e2e.ti.com/.../tda4vm-drives-can-to-send-out-messages

  • 您好,

    我想在MCU2-0的代码里面加入DIO驱动

    是的,很明显在 SDK 中,本机支持 mcu1_0和 MCU2_1。所以您是想知道如何为 MCU2_1添加构建选项,是吗?

    是需要把MCUSW的东西拷贝过来吗还是直接调用MCAL的驱动代码

    这取决于您的应用程序构建结构。 可以单独调用 MCUSW 构建结构,根据需要调用 make 命令。

    或者可以复制 MCUSW 的内容并将其整合到您的项目中。这取决于您要对 MCAL 执行什么操作。

    另外MCAL的代码一定要使用EB工具配置吗,官方有没有非EB工具的驱动呢

    是的,要使用 EB 工具配置 MCAL 代码。 原因是 EB 工具可以"checks"或验证您修改的配置是否有效,并且检查您修改的值的范围。

    目前我们没有可用的非 EB 工具。 如果手动修改生成的配置文件,则需要确保使用的是有效值。 

    详情请见英文论坛的答复。

  • 你好,我想知道如何为 MCU2_1添加构建选项,比如说我想使用LED8 LED9两个用户灯,此时我该如何再vision_app的mcu2_1、mcu2_0内去使用呢,包含配置,因为我不知道默认的SDK里面的MCAL是否已经配置了这两个管脚

  • 我们向工程师确认下哈,您也可以多多关注英文论坛的答复。

  • 您好,

    因为我不知道默认的SDK里面的MCAL是否已经配置了这两个管脚

    默认 SDK 中的 MCAL 应该没有配置这些引脚。 您能提供下您上面提到的 vision_app 的链接或图片吗? 工程师在 MCUSW 文档中并没有看到。