在TC8测试中,其中一个用例 UDP_FIELDS_12中是这样描述的:1. DUT配置:外部使DUT侦听在<DIface-0>上的<unusedUDPDstPort>端口。2. DUT:侦听<DIface-0>上的<unusedUDPDstPort1>端口。3. TESTER:<HOST-1>通过<DIface-0>向DUT发送消息,含:
- 长度字段设置为最大支持值
- 数据设置为支持的最大字节大小
4. TESTER:使用Upper Tester验证DUT是否收到了UDP消息。
现在UT能够收到UDP报文,原UDP报文长度为1472字节,但是DUT只收到了1428字节,咨询了黑莓也将黑莓的内核net.inet.udp.sendspace设置到了65535,黑莓那边自测反馈是没有问题的,咨询大家是否是TDA4的交换机芯片上对数据进行了截断呢?