This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320C6748: 使用EDMA3 在DDR 和 MCASP 间传输数据 数据错误

Part Number: TMS320C6748


Hi:

     mcasp 输出8 slots tdm音频(1k正弦波)给DAC 。

如果将发送BUF 地址指定到IRAM, 则正常发送。

如果将发送BUF 地址指定到DDR或者不指定, 则发送数据错误。

现在测试8通道, 后面我们使用的是32 通道的tdm  输入输出  还有2通道 iis的输入跟输出, 这里的IRAM是不够的,

问题:

这个问题是否是由于cache导致, 如果需要指定发送或者接收的BUF到DDR, 应该做什么样的操作来解决这个问题。