DM3730 ,BSP包TI_Android_Froyo_DevKit-V2.2
刚在系统上做了个摄像头驱动程序,可以拍照了,但是在拍照界面上有很多横条纹,而拍照的图像在浏览模式下和在PC上浏览均正常,请求帮助……谢谢~

拍照界面上,有很多条纹

浏览模式下,无条纹

照片在PC上的效果
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
DM3730 ,BSP包TI_Android_Froyo_DevKit-V2.2
刚在系统上做了个摄像头驱动程序,可以拍照了,但是在拍照界面上有很多横条纹,而拍照的图像在浏览模式下和在PC上浏览均正常,请求帮助……谢谢~

拍照界面上,有很多条纹

浏览模式下,无条纹

照片在PC上的效果
你说的条纹是指preview模式下有条纹么,但是拍照的图片是没有条纹的,是这样么
1. 你拍照的分辨率和preview的分辨率一样么?sensor过来的分辨率和显示的分辨率分别是多少?
2. 播放相同分辨率的视频,会有条纹么?
1,我拍照的分辨率设置成了640*480,preview的分辨率是320*240,这两个值不同会引起这个问题吗??
2,在播放视频时,不会有条纹,不过我没注意是多大分辨率的视频。
能够吧preview的分辨率设到640x480,或者更高看看么
是调CameraHardwareStub.cpp中的值吗?是不是必须要重新编译文件Camera的相关HAL层?
能不能动态设置?
Yaoming Qin ,你聊Skype吗,我Skype:coollu925。聊skype快些
不好意思,我不用IM的,我回去查查具体的code,再给你答复
Yaoming Qin ,那你常用的IM是那种,可以给我你的IM号吗?我来安装申请号……