请问如何用OMAP-L138 来完成视频采集,用LCDC接口来实现显示。
目前我们利用tvp5151来作为视频前端的解码,输入tvp5151的信号为复合视频信号;tvp5151和OMAP-L138的通信接口符合ITU-BT656规范(27M输入时钟和8位的数据线),选取的屏为4.3寸TFT液晶屏,像素为480*272,RGB565.
有一个问题请教一下:通过tvp5151输出的视频信号通过OMAP-L138的VPIF接口得到的视频信号为YUV422,通过转换后为RGB565信号,但这个信号的行数和列数同液晶屏的480*272不匹配,这样怎样输出,是不是输入LCDC的显存的数据的行列要同屏幕的行列数相同