您好:
在DM365/368的平台上面,当开启降噪算法之后,帧数和bit rate都降低非常明显。比如 1080P 25fps 4096kbps,开启降噪之后,帧数和bit rate变为了 14fps、2260kbps。降噪算法是dvsdk中的 ktnf 库,在av_capture中的alg_vnf.c去配置参数和调用算法处理函数。
但是如果使用720P,帧数和bit rate都不会降低,而且随着分辨率增大,降低得越明显,720P -> 1.3M -> 2M -> 1080P。
不知道原因是什么?由于没有找到降噪算法相关的文档,无法分析该算法的原理和参数配置等。
谢谢!