Part Number: TDA4VM
目前我们项目使用了DSI,CSI和USB HS和SS,以及DP port,
但没有使用PCIE,请问REFCLK可以使用内部参考时钟吗?
另外SerDes使用内部参考时钟有哪些局限性?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TDA4VM
目前我们项目使用了DSI,CSI和USB HS和SS,以及DP port,
但没有使用PCIE,请问REFCLK可以使用内部参考时钟吗?
另外SerDes使用内部参考时钟有哪些局限性?


感谢您对TI产品的关注!为更加有效地解决您的问题,我需要多一些时间查看这款芯片,稍后会为您解答。
CSI 和 DSI 使用 DPHY RX 和 DPHY TX,内部参考时钟用于这两个接口。
在 TDA4VM 上,USB3 在 2L SerDes 上运行,应使用内部参考时钟。
DP 在 4L SerDes 上运行,应使用内部参考时钟。
外部参考时钟可用于 PCIe;然而,内部参考时钟通常用于所有 SerDes。