This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

有了DDR2,那么OMAPL138的cache是否还有存在的必要?

我的cache理解:使用cache主要目的在于,它的读写速度与CPU的频率一致,效率高。但是如果我的DDR2也有300M的带宽的话,那么cache是否还有使用的必要性?

  •     就算DDR2的速度再快,也是比不上L2,L1的速度的,CPU找数据是按L1->L2->外部的顺序找的,如果CPU要找的数据就在CACHE中(和L1或L2一样的速度)那效率会比在DDR2中的要快.

        上属个人愚见,仅供参考!还请大师指点!

  • 我从两个方面来回答:

    #1. CPU访问DDR时需要送行,列地址,并且DDR要在数个周期后才能将译中的单元的数据送出或写入,有效数据是在其中某个时钟送出的、或写入的,但总的访问周期要加上前面提到的开销,所以当CPU读写DDR时的有效数据带宽远远小于理论带宽。DDR的带宽只有在用DMA访问时才能达到最高,因为是连续的burst访问,节省开销。在不使能Cache的情况下的CPU拷贝,效率相当低。

    #2. Cache的机制是一次将一个Line size的数据通过burst方式读入,后面line size-1的数据访问都在Cache中进行,从而提高速度。

  • 谢谢你的答复