This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求教:两块DSP开发板如何通过SRIO建立通信?



我有两块6670的开发板,想让一块板子通过SRIO发数据到另外一块板子上。但是似乎没见到板子上有单独引出的SRIO接口。

我想问下:

1、开发板板上有SRIO引脚引出来吗?这样我可以直接通过普通导线连线

2、若没有的话,那我让两块DSP板子直接SRIO相互通信,需要怎么连接装置呀?特殊电缆,还是什么背板

  • 可以购买TI的BOC板进行两块板的对接测试:https://estore.ti.com/CI2EVMBOC--P2685.aspx

    每个板子的SRIO是接到AMC扩展口,具体可以参考EVM6678 technical reference guide及原理图,在你购买板子的附带光盘中有相应资料。

  • 首先感谢Andy Yin1的回答,CI2EVMBOC也能用于两块6670的评估板相连接,是吗?     是不是这样,就可以通过对SRIO接口编程实现相互传数据了?

    CI2EVMBOC是唯一的选择吗?有没有别的更好的办法?

  • 你好,我现在手里有两块EVM6670的板子和BOC板,想通过论坛上的SRIO例程在两块EVM6670板子上实现数据传输,最好是能够在CCS的控制台输出相关的传输的数据信息,例如在一端的控制台输入一些有用字符或文件,通过SRIO经过BOC板在另一端控制台显示出这个字符或文件,请问应该怎么修改SRIO例程里面的那一部分代码,谢谢

  • 一般我们是通过地址去直接看数据,当debug时,在菜单栏widows->show view->Memory Browser直接输入收发数据的起始地址,将两方数据导出来,然后用Matlab程序对比。

    SRIO接口配置好后,收发数据都是底层硬件自动完成,我们不能人为想发一个包,暂停下比对比对,然后让它再发下一个包。

    我还在做这个接口,仍然很多不懂,交流下吧!加我QQ吧,1005073174

  • 请问一下,如何在菜单栏widows->show view->Memory Browser直接输入收发数据的起始地址,我调出窗口只有以下选项

  • 你好,最近在看SRIO通信方面的代码,看到要给交换芯片配置routing table, 通过maintenance包怎么配置,看代码就是read和write操作,不太理解具体是怎么操作的,能否详细说明下呢?非常感激