Hi专家们:
最近接触阿波罗的IPNC+索尼IMX122,想要使用该方案,但是要换一个sensor。
按照我之前的经历,是在kernel\drivers\media\video下有类似代码,但给我的release里没有相关的代码,menuconfig里也没有类似IMX122模块选项供我选择,各
位专家能否指点一下?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
建议你在ti的rdk基础上开发,支持的sensor配置只要在rules.make里面简单改一下,重编就可以了。
你好Shen,
在rules.make 中关于sensor的有这个 #SENSOR := IMX036
SENSOR := IMX122
看了Makefile后发现改变这个,只是改了输出uImage的名字而已 ,如下:
cp $(KERNELDIR)/arch/arm/boot/uImage $(TFTP_HOME)/uImage_ipnc_$(HARDWARE)_$(SENSOR)_NewGUI_26
我能否这样理解,IMX036可以直接换成IMX122,内核中的东西通用?
>>看了Makefile后发现改变这个,只是改了输出uImage的名字而已
不可能只改uImage的名字,你搜一下吧, 你搜不到SENSOR有可能是在某个makefiile,mk里有(以下就是个大体意思,纯粹凭印象瞎写)
if(SENSOR eq IMX122)
CC_OPTIONS += -DIMAGE_ID_IMX122
然后需要搜IMAGE_ID_IMX122
sensor的驱动和最上层isp的参数都是在用户态可以找到代码的.
IMX122我们已经早已经支持,请向代理商要4.1 或者5.1 版本的RDK