This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

选产品



我准备做一个车载行人检测系统,辅助驾驶员安全行驶。流程描述:采集远红外摄像头的视频数据,进行实时识别运算,识别结果标注在采集的视频上进行输出显示。

这个运用强调的是实时计算,不涉及编解码;需要车载,所以得用工业级产品。

困惑的是选C6000单核DSP芯片,开发板或评估板没有现成的模拟视频输入接口;选C6000的DM系列,有视频输入,但是我并不需要这个系列擅长的编解码,且据说DM6437只能接收130万以下像素的模拟视频。

请专家帮助决策。此项目是公司行为,要量产。

  • C6746符合你的要求。它有Video Port Interface (VPIF),支持Two 8-bit SD (BT.656), Single 16-bit or Single Raw (8-/10-/12-bit) Video Capture Channels, 还有Two 8-bit SD (BT.656), Single 16-bit Video  Display Channels。速度达375/456-MHz C674x Fixed/Floating-Point。