This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM6467 一个 codec server 集成两个codec 不能实时

各位大侠,

我想在dm6467上面,做720p的 模式识别 + 264 压缩。

现在把模式识别的codec和DVSDK 2.0 附带的264 encoder 放在一个codec server中,同时264用udp传出来。

第一次测试中,模式识别算法我全部注释掉,什么都没做,完全是用universal_copy的例子。

app调用时候发现,如果每一帧都做universal_process并且每一帧都做编码(这个是必须的)。运行几分钟后,udp 就没有新的数据输送出来。dsp load会出现0%

但是如果每5帧做一次universal_process,编码还是每一帧都做,那就可以正常运行。

请问,这是由于调用universal_copy的开销太大造成的吗?

但是,我看encodedecode这个例子,调用了编码+解码都没有问题。

不知道是不是程序上哪里有问题?

请赐教

用的是DM6467 EVM TI 验证版

dvsdk 2.0

参考universal_canny和encode1080pstreaming的例子

多谢