Part Number: TDA4VM
您好:
问题背景:1920x1080的原图经过LDC以后,去畸变以后的尺寸是1920x1080
问题描述:将1920x1080的mapping表,利用采样法,得到960x540的mapping表,经过LDC硬件以后,960x540的图片是完全扭曲的
请问LDC是否可以支持缩放、采样功能?
如果支持缩放和采样,请问支持的缩放比是多少?支持的采样是多大?
希望尽快得到答复
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是的,LDC 可以使用 2D mesh LUT 支持任意几何变换。
当然,对于2D LUT的平滑度(由于LDC内部存储器大小等)和非常大比率的图像质量存在实际限制。
其他LDC信息可在TDA4 TRM中找到。
感谢您对TI产品的关注!已为您询问TI资深工程师,一旦得到回复会立即回复给您。
是的,当输出图像大小固定时,S 会改变视角。
您可以为 960x540 输出创建一个新的mesh LUT。
这不能通过仅对 1920x1080 mesh LUT 进行下采样(down-sample)来降低。
您需要先将输出图像大小从 1920x1080 更改为 960x540,然后再调整 S。
谢谢您的回复
我还想请教一个问题,在生成mapping表的代码中,有下面啊这段代码, 但是我不理解(h_d-hp)*8这个操作的意思,可以帮忙解释下嘛
[h_p, v_p] = meshgrid(0:W, 0:H);
[h_d, v_d] = xyz2distorted(h_p, v_p, f/s, hc, vc, spec_file, pitch_in_mm);
h_delta = round((h_d - h_p)*8);
v_delta = round((v_d - v_p)*8);
谢谢
这是因为 LUT 条目是用 3 个小数位编码的。
您可以参考 TDA4 TRM 了解更多详情。
已为您联系相关技术支持工程师,他会邮件联系您,请您注意查收邮件