Part Number: TMS320C6678
1、可以接收到ipv4协议下的UDP、TCP、DNS等类型的包,但是接收不到ARP包。将ehertype改为ARP协议:ethInfo.ethertype = 0x0806; 依然接收不到上位机传来的ARP包。请问是PA网络协议栈不支持接收ARP类型的包吗?
2、如果PA协议栈不支持接收ARP包,C6678可以通过什么方式接收到ARP包呢? 如果C6678接收不了一些类型的包,可否用C6657实现各种类型网络数据包的接收?我想用DSP实现一个类似桥接的功能,实现网络包的透传,例如将网口1收到的数据原封不动传递到网口2