我们将在春节假期期间对网站进行维护,可能暂时无法访问,同时工程师回复将有所延迟,敬请谅解.

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AM5728: 构建文件系统

Part Number: AM5728

你好,我下载了ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-06.03.00.106-Linux-x86-Install.bin 安装文件,

按照文档指导构建文件系统,

$ git clone git://arago-project.org/git/projects/oe-layersetup.git tisdk
$ cd tisdk
$ ./oe-layertool-setup.sh -f configs/processor-sdk/processor-sdk-<version>-config.txt
$ cd build
$ . conf/setenv
$ export TOOLCHAIN_PATH_ARMV7=$HOME/gcc-arm-8.3-2019.03-x86_64-arm-linux-gnueabihf
$ export TOOLCHAIN_PATH_ARMV8=$HOME/gcc-arm-8.3-2019.03-x86_64-aarch64-linux-gnu
$ MACHINE=am57xx-evm bitbake arago-base-tisdk-image

但是git clone git://arago-project.org/git/projects/oe-layersetup.git tisdk一直失败,我就去github上直接下载了

oe-layersetup相关文件。
但是后面构建的时候,什么都下载不到,而且我ping 184.73.161.183一直ping不同,用vpn连上外网都不行。
我问下,这个还有其他可靠的下载源吗?