This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

麻烦TI 工程师回答一下我的问题??



我的是6678LE的开发套件。前段时间一直用的很好。上周五拿给一个新来的同事用,我不知道他怎么弄的,现在板子商店后,板载仿真器560V2的D1红色二极管一直亮着,什么原因??是硬件坏了吗???

还有他试着玩spi引导程序来,应该是操作过spi norflash。

现在我把板子设置到post模式,串口观察到eeprom测试通过了,但是spi nor 测试没通过。如何修复。

  • 正常上电后D3先亮,然后D1和D2亮,D3熄灭,所以D1亮是正常的。你的板子能连上仿真器么?

    关于post程序,建议按照MCSDK要求重新烧写一遍flash程序试试,我觉得只要板子可以连接对程序开发测试没有影响。

  • 感谢Andy Yin1。板载V560仿真器板子上亮灯顺序肯定不对,我那是D2先亮,然后D3亮了就再也不熄灭了。

    现在板载560仿真器已经连不上了,所以不能通过板载560仿真器重新烧写flash程序。

    我判断开发板应该没坏,因为在post模式下运行串口打印出来的信息显示还是有一部分程序运行。只是运行到spi nor上失败的。并且,使用开发板上的xd100还可以连接上6678.

    本想用闻X公司的560仿真器连接一下看看板子是否有问题,目前还没买到仿真器14pin到60pin的转换头,该公司也无货。

    想问一下Andy Yin1,国内除了合众X公司和闻X公司卖560仿真器,还有更好的仿真器吗???,我的6678LE开发板能返回TI公司给维修一下吗???。

    我在闻X公司得到的答复是:TI只管卖开发板,不管修啊,坏了就认倒霉?是这样吗???我觉得这么大的一个公司是在是不应该啊?????

    还有目前北京的技术支持李X不是辞职了吗,打上海的技术支持电话也无人接听啊???

  • 您好,

    我们之前遇到的是D4/D5/D6一直在闪,是由于emulator进入safe mode,通过软件就可以解决,像你这种现象我也是首次遇到,确认问题现象后给你答复,你可以先用板载的XDS100进行测试,对于前期的程序开发测试板载的XDS100足够使用。

    对于你的现象,后续可能需要你配合最一些实验来确认仿真器板子硬件故障,如果是硬件故障的话,我们会提供整套返修,返修需要一点时间。至于他们说我们不管修,这是不负责任的态度。

    后续有任何问题可以在这里进行沟通,也希望您能耐心支持我们的工作,谢谢。

    现在很多客户用的是合众达的仿真器,他们会给你提供仿真器的技术支持。

  • 您好,

    请根据附件使用BH560v2 Config Utility对emulator进行操作一遍,看是否板子处于safe mode,如果处于safe mode请按照指示进行,否则可以使用工具中的其他操作对板子进行reboot,restore,并请反馈你使用该工具时的outpur log,及链接板子时的提示信息,谢谢。

    Emulator_safemode.pdf
  • Andy 你好,我按照说明 clear safe mode之后就一直是D2、D3亮,BH560v2 Config Utility窗口显示booting...这个状态,已经等了一个小时了,请问这个时候怎么办?我有试过重新上电但是依然只有这两个灯亮,还是无法连接。

  • 如果xds560v2 emulator无法修复,试试把上面的子卡卸掉,连接主板的mini-usb使用xds100 emulator,如果一定要用xds560v2或者xds100 仿真器也无法使用就只能联系代理将板卡返修。

  • 谢谢啦,问题解决了,是跟进入安全模式的方式有关。XDS560V2 Mezzanine no longer connects to EVM - Keystone Multicore Forum (C66, 66A, AM5) - C6000 Multicore DSP - TI E2E Community

  • 您好,andy Yin1  我们买的6678的开发板的板载仿真器也是这种情况,刚上电 D3亮,之后D2亮,然后就没有反应了,

    在这个PDF文档中看到有BH560v2 Config Utility,请问我在ccs5.5中没有找到这个东西呀,

  • 我的问题是上电后几乎D3.D2同时亮,然后D2灭了,D3一直闪烁,电脑上的设备管理器也找不到驱动,麻烦哪位大神帮我看看.