各位专家好,最近用mcsdk_2_01_02_06里的ibl进行nand的boot程序加载,我用的是ibl里的通过I2C加载nand的例程(\mcsdk_2_01_02_06\tools\boot_loader\examples\i2c\nand\evmc6678l),加载过程完全按照ibl的烧写即配置顺序,程序的烧写也是按照nand的烧写过程,加载完毕,把开关博导相应的位置
NAND Boot:
Set the dip switches (pin1, pin2, pin3, pin4) to:
SW3(off, off, on, off),
SW4(on, off, on, on),
SW5(on, on, on, off),
SW6(on, on, on, on)
复位后电脑串口终端一直不停输出DDR OK,不知道这是什么原因,我又烧写了一个可以再CCS上运行的LED点灯程序,也不能正常点灯,请问这是什么原因啊!谢谢了!