大家好,
我在做一块C6678板卡。目前C6678的各路电源、时钟都调试完了,也写了FPGA上的C6678上电时序。
我用的是CCSv5.3通过Wintech的XDS560v2,去连接我的板卡。
下一步,我打算检验:
1.上电时序对不对
2.C6678的电源时钟是否正确
3.C6678能否被找到
这三个问题
于是,在C6678的RESETFULL引脚de-asserted的前后,我把BOOTMODE[12:0]设为0b0110000000000。对应的就是NO BOOT,时钟为100MHz输入。
我想问的是,这样设置的话,能否通过用于检验我上面的这三个问题??
我简单试了一下,发现CCS无法找到C6678。只能找到XDS560v2,但是却说:“no target far from the cable”(信息大概是这么写的)。
我目前只想通过CCS找到我板卡上的C6678,并且能让我简单写个GPIO控制程序,以验证我的板子无大问题,我才好继续向前走。
希望各位不吝赐教。指导指导看看,到了这一步,怎么去调试,比较好??
谢谢了~