大家好,请问现在有没有SPI-WRITER的源文件?
目前情况是这样的,我手头有OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2_40、Lab14b、STARTERWARE、BSL文件夹。之前烧写EVM开发板,都是用的Lab14b下的.out烧写程序,没有源文件。
然后,
1、板子是自己设计的板子,手贱地用了SPI1的片选1来做,SPIFLASH是NUMOY啥啥的 M25P64,同EVM开发板一样
2、板子没有外存
于是.out文件显然指望不上了...
找啊找找到 OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2_40下有个spiwriter的源文件;
改了改,还没成,这个程序下的SPI烧写用的是3脚模式,有点...啰嗦,可能是考虑兼容什么的吧。由于这个程序下的器件与M25P64有点差别,感觉改起来会比较麻烦。
所以,请问,
1、我是不是还得在这个源文件上改下去?
2、烧写进去之后,是不是还要做ubl?因为用了片选1.....
谢谢