This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如题,6678的CVDD电压调节是通过VID接口实现的。问题是,这个接口是6678自动控制的吗?还是需要手动开启或者编程进行控制
是自动控制的,具体的说明可以看硬件设计手册,注意是最新的。
内核电压CVDD是通过VCNTL[3:0] 来动态调节的 ,也就是说 可以通过编程控制的 ,最好不要接一个固定的电压给它
6678的手册上写到SmartReflex voltage needs to be set before execution of application code .请问如何控制,是通过VID的IO进行配置吗?但是什么时候调节,又怎么知道该调成多少值?
具体内容可以在硬件设计手册上查找,TI有方案可以实现这个功能。
VID输出信号给外部电源芯片,电源芯片在接收到信号后会输出到相应电压值,简单来说在上电后C6678根据内核电压在VID上输出相应的信号给电源芯片,由外部电源芯片给出相应的调整电压,AVS电源方案参考如下FAQ中的电源设计。
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/c6000_multicore/f/53/t/25103.aspx