This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【K2 EVM】K2 ARM+DSP EVM

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

各位,

K2 EVM已经上线,具体信息请访问:www.advantech.com/.../EVMK2HX.aspx

EVM hardware setup guide:processors.wiki.ti.com/.../EVMK2H_Hardware_Setup

  • Andy Yin1:

    你好,K2 EVM 开发板该怎么调试ARM与DSP通信呢?我现在遇到问题。

    1.如果开发板从CCS启动 拨码开关拨到0001

    这种情况下面,DSP与ARM程序都可以在CCS下面进行编译,load并且run

    成功,没有问题。

    2.如果开发板从arm启动,拨码开关拨到0010

    我在linux下面编译arm程序,同时,dsp程序在ccs下面编译和加载,run程序,

    好像有问题, 等到dsp程序已经加载完成,并且跑起来时候,linux的串口打印

    信息就没有了,串口无反应显示乱码,感觉ccs运行dsp程序影响了linux运行。

    ccs的dsp环境和arm的linux开发环境不能同时跑,我怎么调试呢?

    谢谢!

  • 请问您的EVM板是从哪里获取到的呢?我看研华和TI的官网上都没有这个产品。

  • 你好:

    1.在论坛里关于66AK2H14的资料很少,请推荐一些快速入门的教程或资料,或者有没有关于66AK2H的例程?

    2.我的ccs是5.4,在新建的ccxml文件中并没有找到66AK2H14的型号,我看到有的文档里面说选TCI6638,我选择后在核0添加gel,但是我并没有找到TCI6638的gel文件,查找gel的路径是C:\ti\ccsv5\ccs_base\emulation\boards。我看到此文件夹中有xtcievmk2x这个型号,于是加载的试了xtcievmk2x.gel。但是还是没有成功将DSP核连接成功。请问改如何正确配置ccxml文件。

  • 你好,我才开始学习这个板子,也遇到了这个问题,请问您是怎么解决的呢?谢谢

  • 你好,我才开始学习这个板子,也遇到了这个问题,请问您是怎么解决的呢?谢谢