你好,初学DSP又是多核的,现在用评估板例程调试千兆网这块,用的是PA_emacExample_exampleProject和PA_multicoreExample_exampleProject这两个例子,想问一下例子中SourceMAC和Destination MAC分别指什么在具体操作中怎么配置?还有该如何通过另一台电脑观察,用一个抓包工具可以检测板子发送的数据包吗?谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,初学DSP又是多核的,现在用评估板例程调试千兆网这块,用的是PA_emacExample_exampleProject和PA_multicoreExample_exampleProject这两个例子,想问一下例子中SourceMAC和Destination MAC分别指什么在具体操作中怎么配置?还有该如何通过另一台电脑观察,用一个抓包工具可以检测板子发送的数据包吗?谢谢
Hello
Please see attachment for details
Thanks
请问楼主,这两个例子PA_emacExample_exampleProject和PA_multicoreExample_exampleProject我只找到工程文件,源代码文件放在哪里啊,方便的的话发一份到我邮箱里:water_sea@yahoo.cn,谢谢!
我看了PA_emacExample_exampleProject,它设置的是环回模式,我修改为不环回,并将PLL控制寄存器和SGMII寄存器的配置做了相应修改,发现不能建立连接,就是状态寄存器的连接指示位总为0,不知道有什么问题。另外SGMII PORT1的控制寄存器中5-4位(RateScale)指示只能写为01b,与SGMII PORT0不一样,不知道为什么。要配置为千兆网是应该按照文章中的refclk=LINERATE*RATESCALE/MPY来设置吧,其中refclk=100M,LINERATE=125M(千兆网),RATESCALE和MPY选择列表中的选项。
不知道我的做法对不对。
例子中注释掉 CSL_SGMII_enableLoopback (macPortNum); cpsw_mng.c 即可取消internal loopback模式
请参看附件中的代码在C6678 EVM上来实现千兆以太网的SGMII和SERDES的配置。
你好,
我现在使用EVM6670,想利用千兆网口接收及传输数据,用PC接收及发送数据包,检查包文件的误码率等等,请问可以参考哪些例子呢?操作过程大概怎样呢?
你好,看到你在英文论坛里询问关于主机通过PCIe枚举C6678的问题,我也遇到了相同的问题,想请教你一下,能否发一下你的邮箱或者QQ
我的QQ:478005930
我的邮箱:zhf-313@163.com