我开启了ZONE0,配置没有问题,但是不知道如何读写数据
比如我采用ZONE0
#define DATA *(volatile unsigned int *)0x00002000
读数据的命令: Buffer = DATA;
写地址的命令: DATA = address;
这样我就有问题了:
第一:ZONE0的区域范围是:0x00002000到0x00004000,这么宽的范围,DSP如何知道去读写哪个地址呢?
第二:因为我开了XREADY信号,那么在没有XREADY低电平时就去读数据,肯定是错误的,这由如何来判断呢?
希望高手指点下