你好!
从DM3730的资料上看,DM3730的ISP口可以同时连接2个MIPI SCI-2的传感器的。但是我不是很确定,或者说我不知道具体怎么连接,因为资料上显示2个SCI-2接口的管脚是一样使用的,难道这2个SCI-2接口只能连接1个数据通道的 SCI-2传感器,时钟线复用?即使这样,那具体怎么连接呢?不知道有什么现成的方案或建议可以提供(在DM3730上同时控制2个传感器)。
顺便问下,MIPI SCI-2 和MIPI SCI-1有什么区别吗,好像都是使用SUB-LVDS信号的啊?SCI-1接口的传感器能连接到SCI-2的接口上吗?