This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

dm365 nfs login incorrect

大家好!为什么我的开发板挂载nfs后,用root登录之后,总是提示Login incorrect,是密码错误吗?但是我没有设置过密码呀,这个文件系统是从sdk中拷过来的,这是什么原因呢,如果解决?

谢谢!

  • 自己顶一下....

    解决方法有2种:

    1、将 /etc/securety 文件删除掉或是重命名,则可以不需要密码直接使用root账号登录,telnet也不需要密码。

    2、将 con:2345:respawn:/sbin/getty -f root console 改成 con:2345:respawn:/bin/login -f root console,本地进入是没有问题了,但如果远程telnet进去,root还需要密码。

  • 谢谢,可以解决