现在需要给core0提供定时器中断。
配置TIMER0为64位通用定时器给core0产生中断。
1.

时钟源选择internal,那么必须要配置PLL吗?如果配置PLL后,是PLL的sysclk1输出给TIMER吗?DSP input clock的时钟频率是100M吗?
2.

64位TIMER只产生TINTLO中断吗?
但是datamanual文档中关于中断事件的描述是:


core0接收TINTL和TINTH。所以我想知道64位TIMER0产生的中断是怎样的,是只产生64号中断事件呢,还是64和65都产生?
3.
还有配置定时器中断的时候,不需要配置片级的中断控制器(INTC0--3)吧,只配置核内的中断控制器和cpu的控制寄存器(csr、ier等)就可以了吗?