This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

如何移植dm365编码器?



我想把dvsdk中h264enc(dvsdk_2_10_00_17\dm365_codecs_01_00_06\packages\ti\sdo\codecs\h264enc)的demo编译成lib库,移植到我的系统工程中,使得我自己的应用程序调用实现编解码的功能,现在有两个问题:

 1.怎么编译能够才把h264enc编译成lib?

 2.编译完成后要移植那些库文件到自己的系统工程中,才能使是自己的工程使用?

请帮忙解答下,thanks!

  • 1. 总体来说,您的问题我没有100%看明白,DVSDK提供的CodecPackage本身就是一个Lib,在DVSDK的AppDemo里可以直接调用

    2. 如果解答了您的疑问,请勾选绿色按钮。。。谢谢

  • 非常感谢你的回复,我重新解释下我的问题:

    我目前的一个工程makefile是自己手动写的,现在我想在这个工程加入dm365的编解码库,实现音视频编解码的功能,即把dvsdk中的编码库移植到这个工程,脱离DVSDK这个开发包,使用自己工程的makefile来编译连接,请问怎么移植这些编解码库?需要移植那些库文件?库的接口文档从哪里可以找到?

  • 1. 明白了,这种行为的目的是什么?因为DVSDK是一个很多Package互相依赖的Kit,如果单独拿出来CodecPackage,恐怕是不行的,因为Codec里还要使用如DMA的一些资源,CE的资源,上层还封装了DMAI

    2. 如果解答了您的问题,请点击绿色对号,谢谢。

  • 因为我们目前用到的工程文件比较多,整套代码的编译依赖于autoconf和automake ,而且对XDC编译环境不熟,若把这部分源码全部加到dvsdk中,困难相对比较大,所以需要将codec编译成库移植到这个工程中,而且这种方法,确信已经有人实现了,只是细节的东西对方不愿意透露,所以才请求专家协助。

  • 1. 我觉得你不要受别人干扰行吗?你把你的代码移植到DVDSK环境里跟把DVSDK搞到你的工程里有本质区别吗?

    2. 如果非要搞,你就把DVSDK从DMAI那一层都Build成Lib,在你的工程里用就可以了。

    3. 如回答您的提问,请选择绿色的按钮,谢谢